2.3.1 入力規約

以下に,周辺機能 パネルに各種情報を設定する際の入力規約を示します。

(1)

文字セット

以下に,コード生成が入力を許可している文字セットを示します。

ASCII

半角のアルファベット(英字),半角の数字,半角の記号

Shift-JIS

全角のアルファベット(英字),全角の数字,全角の記号,全角のひらがな,全角のカタカナ,全角の漢字,および半角のカタカナ

EUC-JP

全角のアルファベット(英字),全角の数字,全角の記号,全角のひらがな,全角のカタカナ,全角の漢字,および半角のカタカナ

UTF-8

全角のアルファベット(英字),全角の数字,全角の記号,全角のひらがな,全角のカタカナ,全角の漢字(中国語を含む),および半角のカタカナ

 

(2)

数値

以下に,コード生成が入力を許可している進数を示します。

10進数

1〜9の数字で始まり0〜9の数字が続く数値,および0

16進数

0xで始まり0〜9の数字,およびa〜fの英字が続く数値

(英字の大文字/小文字については,不問)