2.3.2 入力不備個所に対するアイコン表示

コード生成では,周辺機能 パネルで不正な文字列が入力された際,および入力が必須な箇所に値が未入力の際,設定すべき情報として誤っていることを示す アイコンを該当箇所に表示するとともに,文字列を赤色表示し,入力の不備を警告します。

図 2.2

入力不備個所に対するアイコン表示

 

備考

アイコン上にマウス・カーソルを移動した際には,入力すべき文字列に関する情報(入力の不備を解決するためのヒント)がポップアップ表示されます。