20.6	 基本クロック割り込み情報(clock)
 ここでは,基本クロック割り込みに関する情報を定義します。cfg600pxは,本定義に基づいて,基本クロック用タイマ初期化関数(_RI_init_cmt())が記述されたri_cmt.hを出力します。
 
 なお,基本クロック割り込み情報として定義可能な数は,1個に限られます。
 
 1 )	 基本クロック用タイマ・チャネルの選択(
timer)
 
 -	 説明
基本クロックに使用するタイマのチャネルを定義します。
 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 可変ベクタ28に割り当てられたCMTチャネル0を使用する。
  
 | 
| 
 | 
 可変ベクタ29に割り当てられたCMTチャネル1を使用する。
  
 | 
| 
 | 
 可変ベクタ30に割り当てられたCMTチャネル2を使用する。
  
 | 
| 
 | 
 可変ベクタ31に割り当てられたCMTチャネル3を使用する。
  
 | 
| 
 | 
 上記以外のタイマを使用する。この場合,ユーザがタイマ初期化ルーチンを作成する必要があります。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 
 備考1	 CMT(Compare Match Timer)は,RX MCUに標準的に搭載されているタイマです。
 
 備考2	 使用するRX MCUがCMTチャネル2,3をサポートしていない場合は,”CMT2”および”CMT3”を選択しないでください。また,CMTチャネル2,3に割り当てられた可変ベクタが
表20−7と異なるRX MCUを使用する場合も,”CMT2”および”CMT3”を選択しないでください。
例えば,RX111はCMTチャネル2,3をサポートしていません。また,RX64Mでは,CMTチャネル2,3に割り当てられた可変ベクタは,30,31ではありません。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は“CMT0”)を適用
 
 2 )	 テンプレート・ファイル(
template)
 
 -	 説明
CMT(コンペアマッチタイマ)の初期化関数が定義されたテンプレート・ファイルを指定します。
timerに“NOTIMER”または“OTHER”を指定した場合,本指定は単に無視されます。
テンプレート・ファイルは,RI600PXによって提供されます。テンプレートファイルは,今後のバージョンで追加される場合があります。各テンプレート・ファイルがサポートするMCUは,リリースノートを参照してください。
テンプレートによっては,CMT1,CMT2,CMT3のいずれかがサポートされない場合があります。
timerにそのテンプレートで未対応のCMTチャネルを指定した場合,cfg600pxはエラーを報告しませんが,cfg600pxが出力するri_cmt.hをインクルードするファイルのコンパイル時にエラーになります。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は“rx630.tpl”)を適用
 
 3 )	 CMT入力周波数(
timer_clock)
 
 -	 説明
CMTに供給されるクロックの周波数を定義します。PCLK(周辺モジュールクロック)の周波数を指定してください。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は25MHz)を適用
 
 -	 説明
基本クロック用タイマの割り込み優先レベルを定義します。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は4)を適用