-
rel_wai
irel_wai
-
ER rel_wai ( ID tskid );
ER irel_wai ( ID tskid );
tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(
slp_tsk,
wai_semなど)の戻り値としてE_RLWAIを返します。
備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
備考2 本サービス・コールでは,SUSPENDED状態の解除は行われません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
|
|
|
- 対象タスクが,WAITING状態でもWAITING-SUSPENDED状態でもない。
|