ルネサス
18.2.2 タスク付属同期機能 以下に,RI600V4がタスク付属同期機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表18−4 タスク付属同期機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 slp_tsk 起床待ち状態への移行(永久待ち) タスク tslp_tsk 起床待ち状態への移行(タイムアウト付き) タスク wup_tsk タスクの起床 タスク iwup_tsk タスクの起床 非タスク can_wup 起床要求の解除 タスク ican_wup 起床要求の解除 非タスク rel_wai WAITING状態の強制解除 タスク irel_wai WAITING状態の強制解除 非タスク sus_tsk SUSPENDED状態への移行 タスク isus_tsk SUSPENDED状態への移行 非タスク rsm_tsk SUSPENDED状態の解除 タスク irsm_tsk SUSPENDED状態の解除 非タスク frsm_tsk SUSPENDED状態の強制解除 タスク ifrsm_tsk SUSPENDED状態の強制解除 非タスク dly_tsk 時間経過待ち状態への移行 タスク