ルネサス
sns_loc 概要 CPUロック状態の参照 C言語形式 BOOL sns_loc ( void ); パラメータ なし 機能 本サービス・コールは,CPUロック状態か否かを調べます。本サービス・コールは,戻り値として,CPUロック状態の場合はTRUE,CPUロック解除状態の場合はFALSEを返します。 戻り値 マクロ 数値 意味 TRUE 1 正常終了(CPUロック状態) FALSE 0 正常終了(非CPUロック状態) E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
BOOL sns_loc ( void );