vsys_dwn

ivsys_dwn

概要

システム・ダウン

C言語形式

 void    vsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
 void    ivsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 W   type;
エラー種別

I

 VW  inf1;
システム・ダウン情報1

I

 VW  inf2;
システム・ダウン情報2

I

 VW  inf3;
システム・ダウン情報3



機能

システム・ダウン・ルーチン(_RI_sys_dwn__( ) )に制御を渡します。

typeには,エラー種別として発生したエラーに対応した値(1〜0x7FFFFFFF)を設定してください。なお,0以下の値はRI600V4によって予約されています。

本サービス・コールからリターンすることはありません。

パラメータ仕様の詳細は,「13.2.2 システム・ダウン・ルーチンのパラメータ」を参照してください。

本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。

備考 RI600V4 内部で異常を検出した場合にも,システム・ダウン・ルーチンが呼び出されます。

戻り値

なし