ルネサス
18.2.11 時間管理機能 以下に,RI600V4が時間管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表18−13 時間管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 set_tim システム時刻の設定 タスク iset_tim システム時刻の設定 非タスク get_tim システム時刻の参照 タスク iget_tim システム時刻の参照 非タスク sta_cyc 周期ハンドラの動作開始 タスク ista_cyc 周期ハンドラの動作開始 非タスク stp_cyc 周期ハンドラの動作停止 タスク istp_cyc 周期ハンドラの動作停止 非タスク ref_cyc 周期ハンドラ詳細情報の参照 タスク iref_cyc 周期ハンドラ詳細情報の参照 非タスク sta_alm アラーム・ハンドラの動作開始 タスク ista_alm アラーム・ハンドラの動作開始 非タスク stp_alm アラーム・ハンドラの動作停止 タスク istp_alm アラーム・ハンドラの動作停止 非タスク ref_alm アラーム・ハンドラ詳細情報の参照 タスク iref_alm アラーム・ハンドラ詳細情報の参照 非タスク