ルネサス
top
RI78V4 環境
コーディング編
システム・コンフィギュレーション・ファイル
システム情報
優先度情報
13.3.2 優先度情報
優先度情報では,
1 )
優先度範囲maxtpri
といった項目を定義します。
なお,優先度情報として定義可能な数は,0〜1個に限られます。
以下に,優先度情報の記述形式を示します。
[MAX_PRI (
maxtpri
);]
以下に,優先度情報で記述する項目について示します。
1 ) 優先度範囲
maxtpri
タスクの優先度範囲(
初期優先度itskpri
の最大値,または
chg_pri
を発行する際に指定する優先度の最大値)を指定します。
なお,
maxtpri
として指定可能な値は,“1〜15”に限られます。
備考 本情報の定義を省略した場合,タスクの優先度範囲は,“15”となります。
前のトピックスへ
スタック情報
次のトピックスへ
基本クロック用タイマ割り込み情報
目次
スタック情報
優先度情報
基本クロック用タイマ割り込み情報