frsm_tsk

ifrsm_tsk

概要

SUSPENDED状態の強制解除

C言語形式

 ER      frsm_tsk ( ID tskid );
 
 ER      ifrsm_tsk ( ID tskid );
 

アセンブリ言語形式

 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_frsm_tsk
 
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_ifrsm_tsk
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

 

機能

tskidで指定されたタスクのサスペンド要求カウンタに0x0を設定し,対象タスクのSUSPENDED状態を強制的に解除します。

これにより,対象タスクは,SUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移します。

備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。

備考2 本サービス・コールでは,強制解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_OBJ

-41

対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない