sta_tsk

ista_tsk

概要

タスクの起動(起動要求をキューイングしない)

C言語形式

 ER      sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 
 ER      ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 

アセンブリ言語形式

 MOVW    BC, #stacd_lo
 MOVW    DE, #stacd_hi
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_sta_tsk
 
 MOVW    BC, #stacd_lo
 MOVW    DE, #stacd_hi
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_ista_tsk
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

I

 VP_INT  stacd;
タスクの起動コード

 

機能

tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させます。

これにより,対象タスクは,初期優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングされ,RI78V4のスケジューリング対象となります。

備考1 本サービス・コールでは,起動要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがDORMANT状態以外の場合には,状態操作処理は実行されず,戻り値として“E_OBJ”が返されます。

備考2 本サービス・コールの発行により起動されたタスクには,起動コードとして“stacd”が引き渡されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_OBJ

-41

対象タスクがDORMANT状態でない