ルネサス
プロジェクト・ツリー パネル プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。 図A−2 プロジェクト・ツリー パネル ここでは,次の項目について説明します。 - [オープン方法] - [各エリアの説明] [オープン方法] - [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択 [各エリアの説明] 1 ) プロジェクト・ツリー エリア プロジェクトの構成要素を以下のノードでツリー表示します。 ノード 説明 RI850V4(リアルタイムOS) (“リアルタイムOSノード”と呼びます。) 使用するリアルタイムOSです。 xxx.cfg システム・コンフィギュレーション・ファイルです。 リアルタイムOS生成ファイル (“リアルタイムOS生成ファイル・ノード”と呼びます。) システム・コンフィギュレーション・ファイル追加時に作成されるノードで,以下の情報ファイルが直下に表示されます。 - システム情報テーブル・ファイル(sit.s) - システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h) - エントリ・ファイル(entry.s) 本ノード,および本ノードに表示されているファイルを直接削除することはできません。 システム・コンフィギュレーション・ファイルをプロジェクトから外した場合,本ノード,および本ノードに表示されているファイルは表示されなくなります。 リアルタイムOS関連ファイル (“リアルタイムOS関連ファイル・ノード”と呼びます。) 以下の情報ファイルが直下に表示されます。 - トレース情報ファイル(trcinf.c) 本ノード,および本ノードに表示されているファイルを削除することはできません。