付録A  ウインドウ・リファレンス


本付録では,CF850V4の起動オプションを統合開発環境プラットホームCS+から設定する際に必要となるウインドウ/パネルについて説明しています。

A.1 説  明

以下に,ウインドウ/パネルの一覧を示します。

表A−1  ウインドウ/パネルの一覧

ウインドウ/パネル名

機能概要

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(ビルド・ツール,リソース情報ツールなど)に対する操作を行います。

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。