CC-RHは,次の特長を備えています。
C言語仕様は,ANSI規格に準拠しています。
高度な最適化を適用し,従来の最適化に加えて大域最適化を実現します。
これにより,コード・サイズ,および実行速度に優れたコードを生成し,かつコンパイル時間も短縮されます。
既存コンパイラ(SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ)向けプログラムからの移行をサポートします。
また,デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2を採用しています。
CS+との連携による静的解析機能などを提供します。