ルネサス
C言語,またはアセンブリ言語でプログラムを記述する際に留意すべき最大値を以下に示します。
(1)
コンパイラの最大値
翻訳に際しての限界値はありません。翻訳可能な最大値は動作するホスト・マシンのメモリに依存します。
ただし,アセンブラが規定する最大値を越える場合は,エラーとなります。
備考
1つのオブジェクトのバイト数の最大値は2Gバイトとなります(ホスト環境の場合)。
(2)
アセンブラの最大値