ルネサス
-c
リンク以降の処理を実行しません。
[指定形式]
-
省略時解釈
リンク以降も処理を継続します。
[詳細説明]
ソース・ファイル名の拡張子を“.obj”で置き換えた名前でオブジェクト・ファイルを出力します。
-oオプションと同時に指定することにより,出力ファイル名を指定することができます。
[使用例]
リンク以降の処理を実行せず,オブジェクト・ファイルmain.objを出力します。
>ccrh -c -Xcommon=rh850 main.c