-Xmerge_string


文字列定数をマージします。

[指定形式]

-Xmerge_string

 

-

省略時解釈

ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,それぞれを別々の領域に割り付けます。

[詳細説明]

-

ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,これらをまとめて1つの領域に割り付けます。

-

#pragma sectionの指定に依らず,同じ文字列定数を同一領域に割り付けます。
ただし,異なるセクションを指定した場合,文字列定数の割り付け先のセクションはソース中での出現順序に依存します。

[使用例]

-

ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,これらをまとめて1つの領域に割り付けます。

>ccrh -Xmerge_string -Xcommon=rh850 main.c