3.2.1 リンク・マップの構成

リンク・マップの構成と内容を以下に示します。

出力情報

説明

-showオプション指定

-showオプション省略時

オプション情報

コマンド・ライン,サブコマンド・ファイルで指定したオプション列

−

出力する

エラー情報

エラー・メッセージ

−

出力する

リンク・マップ情報

セクション名,先頭/最終アドレス,サイズ,種別

−

出力する

合計セクション・サイズ

RAM,ROM,およびプログラム・セクションの合計サイズ

-show=total_size

出力しない

シンボル情報

静的定義シンボル名,アドレス,サイズ,種別(アドレス順),最適化実行の有無

-show=referenceを指定した場合は,各シンボルの参照回数も出力します。

show=struct を指定した場合は,構造体/共用体メンバのアドレスも出力します。

-show=symbol

-show=reference

出力しない

クロス・リファレンス情報

シンボルの参照情報

-show=xreference

出力しない

CRC情報

CRCの演算結果および出力位置アドレス

−

CRCオプション指定時は常に出力

注意

-showオプションは,-listオプションを指定した場合に有効となります。
-showオプションについての詳細は,「-SHow」を参照してください。