3.2.5 合計セクション・サイズ

-show=total_sizeオプションを指定した場合,ROMセクション,RAMセクション,およびプログラム・セクションの合計サイズを出力します。

合計セクション・サイズの出力例を以下に示します。

*** Total Section Size ***
 
RAMDATA SECTION:        00000660 Byte(s) (1)
ROMDATA SECTION:        00000174 Byte(s) (2)
PROGRAM SECTION:        000016d6 Byte(s) (3)

項番

説明

(1)

RAMデータ・セクションの合計サイズ

RAMデータ・セクションの合計サイズを出力します。

16進数で表記します。

(2)

ROMデータ・セクションの合計サイズ

ROMデータ・セクションの合計サイズを出力します。

16進数で表記します。

(3)

プログラム・セクションの合計サイズ

プログラム・セクションの合計サイズを出力します。

16進数で表記します。