ルネサス
/
第1項と第2項の値で剰余算を行い,整数部を求めます。
[機能]
第1項の値を第2項の値で割り,その値の整数部を返します。
小数部は切り捨てられます。
除数(第2項)が0の場合は,エラーとなります。
[使用例]
mov 256 / 50, r10 ; (1)
(1)
“256 / 50 = 5 余り6”となります。 よって,整数部の5を返します。 したがって,“mov 5, r10”と記述することもできます。