ルネサス
.stack
シンボルに対するスタック使用量を定義します。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
シンボル名=値
[; コメント]
[機能]
-
.stack疑似命令はコンパイラのデバッグ情報です。
[詳細説明]
1 つのシンボルに対して定義できるスタック使用量は1 度のみとし,以降の定義は無視されます。
指定可能なスタック使用量は,0x0〜0xFFFFFFFC の範囲の4 の倍数のみとし,それ以外を指定した場合はその定義は無効となります。
.stack疑似命令は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの関数情報です。