ルネサス
.double
8バイト領域を初期化します。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
絶対式[, ... ]
[; コメント]
[機能]
-
オペランドで指定された初期値で,メモリを8バイト単位に初期化します。
[詳細説明]
絶対式の値は,倍精度浮動小数点数として確保されます。したがって,式の値は-1.7976931348623157e+308 〜 1.7976931348623157e+308の間でなければなりません。それ以外の場合は,同じ符号を持つ無限大数として確保されます。
.double疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。
絶対式は,1行の範囲であれば複数指定することができます。