5.2.5 データ定義,領域確保疑似命令

データ定義疑似命令は,プログラムで使用する定数データを定義します。

定義したデータの値は,機械語として生成されます。

領域確保疑似命令は,プログラムで使用するメモリの領域を確保します。

データ定義,領域確保疑似命令には,次のものがあります。

表 5.12

データ定義,領域確保疑似命令

疑似命令

概要

.db

1バイト領域を初期化

.db2/.dhw

2バイト領域を初期化

.dshw

2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化

.db4/.dw

4バイト領域を初期化

.db8/.ddw

8バイト領域を初期化

.float

4バイト領域を初期化

.double

8バイト領域を初期化

.ds

オペランドで指定したバイト数分のメモリ領域を確保

.align

ロケーション・カウンタの値を整列