ルネサス
アセンブラには予約語が存在します。予約語をシンボル,ラベル,セクション名,マクロ名に使用することはできません。予約語を指定した場合は,メッセージが出力され,アセンブルが中止されます。予約語は大文字/小文字を区別しません。
予約語は次のとおりです。
-
命令(add,sub,movなど)
疑似命令
制御命令
レジスタ名,内部レジスタ名
GHSの予約セクション(“_GHS”と“.ghs”,および“.__ghs”で始まるセクション名)