アセンブラがサポートするアセンブラ命令について,次の形式で説明します。
なお,アセンブラが生成する機械語命令についての詳細は,各デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。
命令の意味を日本語と英語で示します。
[指定形式]
命令の形式を示します。
[機能]
命令の機能を示します。
[詳細説明]
命令の動作の仕方を示します。
[フラグ]
命令実行によるフラグ(PSW)の動きを示します。
ただし,ビット操作命令(set1,clr1,not1)では,実行前のフラグの値を示しています。
なお,表中の“―”は,フラグの値が変化しないことを示します。
[注意事項]
命令における注意事項を示します。