プログラムを異常終了します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
void abort(void);
[詳細説明]
abort(void)は,プログラムを異常終了します。使用する場合,ユーザ・システムに合わせてabort関数を作成する必要があります。
[使用例]
#include <stdlib.h>
int func(void);
int main() {
int ret;
ret = func();
if (ret == 0) {
abort(); /* retが0以外のとき,abort()が呼ばれる */
}
return 0;
}
|