A.2.3 アセンブラ命令の埋め込み

CC-RHでは,次に示す形式において,Cソース・プログラム中にアセンブラ命令を記述できます。これは,関数そのものをアセンブラ命令とみなして,呼び出し箇所にインライン展開します。

-

#pragma指令

#pragma inline_asm func
static int func(int a, int b) {
        /*アセンブラ命令*/
}

 

詳細は「アセンブラ命令の記述」を参照してください。