A.2.4 RAMで実行する

リンク時とコピー後で,各セクションと各シンボル(EP,GP)の相対値を壊さなければ,ROM内に配置されているプログラムをRAMにコピーして,RAMにてプログラムを実行することができます。コピーされるものと,されないものが存在するので,注意してください。

リセット後に,内蔵RAMにコピーして,そのプログラムが変更されないのであれば,ROM化の機能を使用してtextセクションをパッキング対象にすることで簡単に実現できます。