-AUTO_SECTION_LAYOUT


セクションを自動的に配置します。

[指定形式]

-AUTO_SECTION_LAYOUT

 

-

省略時解釈

セクションを自動的に配置しません。

[詳細説明]

-

デバイス・ファイルの情報からセクションを自動的に配置します。

-

-startオプションで指定されたセクション,および絶対アドレス・セクションを配置した後に,残りのセクションをデバイス・ファイルの情報から自動的に配置します。

[使用例]

-

デバイス・ファイルの情報からセクションを自動的に配置します。

>rlink a.obj b.obj -device=dr5f10y14.dvf -auto_section_layout

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

-deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。