-OCDHPI


ホット・プラグインRAM,トレースRAM,およびセルフRAM領域にセクションを配置しません。

[指定形式]

-OCDHPI

 

-

省略時解釈

ホット・プラグインRAM,トレースRAM,およびセルフRAM領域はセクション配置の対象となります。

[詳細説明]

-

ホット・プラグインRAM,トレースRAM,およびセルフRAM領域にセクションを配置しません。

-

__STACK_ADDR_STARTシンボルと__STACK_ADDR_ENDシンボルは,saddr領域を除いて設定します。

[使用例]

-

ホット・プラグインRAM,トレースRAM,およびセルフRAM領域にセクションを配置しません。

>rlink a.obj b.obj -device=dr5f10y14.dvf -ocdhpi

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

-deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。