Cソース上で2進定数を記述できます。
[機能]
- | 整数定数が記述可能な位置に,2進定数を記述することができます。 |
[効果]
- | ビット列で定数を記述したい場合,8進数や16進数などに置き換えずに直接記述することができ,可読性も良くなります。 |
[方法]
- | 0bまたは0Bに続けて,0または1の数字の並びを記述してください。 |
- | 2進定数の型は,8進定数,16進定数と同じになります。 |
[使用例]
Cソースを以下に示します。
int i1, i2, i3;
i1 = 0b00101100;
i2 = 0b0001_1000;
i3 = 0B0_1_0_1_0_1_0_1_0_1_0_1_0_1_0_1;
|
コンパイラの出力オブジェクトは,以下の場合と同じとなります。
int i1, i2, i3;
i1 = 0x2c;
i2 = 0x18;
i3 = 0x5555;
|