1.3 最 大 値

C言語,またはアセンブリ言語でプログラムを記述する際に留意すべき最大値を以下に示します。

(1)

コンパイラの最大値

翻訳に際しての限界値はありません。翻訳可能な最大値は動作するホスト・マシンのメモリに依存します。

注意 1.

1つの宣言中の1つの算術型,構造体型,共用体型,または不完全型を修飾するポインタ,配列および関数宣言子(の任意の組み合わせ)の個数は128となります。

注意 2.

1つの変数のバイト数の最大値は32,767となります。ただし,オプション-large_variableを指定した場合は,65,535となります。

(2)

アセンブラの最大値

翻訳に際しての限界値はありません。翻訳可能な最大値は動作するホスト・マシンのメモリに依存します。