無償評価版には試用期間(コンパイラの初回起動から60日)があり,試用期間内は,professional版と同等の機能を使用することができます。
試用期間後は,professional版の付加機能は使用できないほか,リンクサイズに制限があります。
- | リンクサイズの制限は,ROM領域に配置されるセクション・サイズの合計が64Kバイトまでになります。64Kバイトを超えた場合はリンカエラーになります。 |
無償評価版として動作している場合は最適化リンカのバージョン表記がW,製品版の場合はバージョン表記がVとなります。以下に出力例を示します。
Renesas Optimizing Linker W1.01.01 [25 Apr 2014]
Renesas Optimizing Linker V1.01.01 [25 Apr 2014]
無償評価版では,以下のサービスは対象外となります。
サービスが必要な場合には,製品版の購入をご検討ください。