<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
 
optimize=0、optimize=1、またはoptimize=2オプションを指定した場合はnomapです。
[詳細説明]
| 
- | nomapオプションを指定した場合、外部変数アクセス最適化を行いません。 | 
[例]
| long A,B,C; void func() {    A = 1;     B = 2;     C = 3; } | 
| _func:    MOV.L       #_A,R4    MOV.L       #1,[R4]    MOV.L       #_B,R4    MOV.L       #2,[R4]    MOV.L       #_C,R4    MOV.L       #3,[R4] |