<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
 
ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。
CPUにRX200を選択(*1)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。
| 
注 | *1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
 | 
[詳細説明]
| 
- | fpuを指定した場合、FPU命令を使用したコード生成を行います。 | 
[備考]
| 
- | FPU命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。 | 
| 
- | CPUとしてRX200が選択されている場合、fpuを指定するとエラーになります。 |