<アセンブル・オプション / マイコンオプション>
[指定形式]
環境変数ISA_RXの内容に従います。
[詳細説明]
- | 生成する命令コードの命令セットアーキテクチャ(RXv1またはRXv2)を指定します。 |
- | -isa=rxv1 を指定した場合、RXv1向けのリロケータブルファイルを生成します。 |
- | -isa=rxv2 を指定した場合、RXv2向けのリロケータブルファイルを生成します。 |
[備考]
- | 選択した命令セットアーキテクチャでサポートされない命令の記述はエラーとなります。 |
- | -nofpuと-fpuのいずれの選択もない場合にisaオプションを指定すると、fpuが自動的に選択されます。 |
- | -isaオプションを省略し、-cpuオプション、環境変数CPU_RX および 環境変数ISA_RXのいずれも指定もない場合は、エラーとなります。 |
- | -cpuオプションと同時に指定することはできません。 |