-binary


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 入力オプション

[指定形式]

-binary = <サブオプション>[,…]
          <サブオプション> :
          <ファイル名>(<セクション名>[:<アライメント数>][/<セクション属性>][,<シンボル名>])
                      <セクション属性> : CODE | DATA
                      <アライメント数> : 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 (デフォルトは1)

 

[詳細説明]

-

入力バイナリファイルを指定します。複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定します。

-

ファイル名に拡張子の指定がない場合は、「bin」を仮定します。

-

入力したバイナリデータは、指定したセクションのデータとして配置します。セクションのアドレスはstartオプションで指定します。セクションは省略できません。

-

またシンボルを指定することにより、定義シンボルとしてリンクすることもできます。C/C++プログラムで参照している変数名の場合、プログラム中での参照名先頭に_を付加します。

-

本オプションで指定したセクションには、セクション属性、アライメント数の指定が可能です。

-

セクション属性は、CODEまたはDATAを指定できます。

-

セクション属性の指定が無い場合、デフォルトとして書き込み、読み取り、実行すべての属性が有効になります。

-

アライメント数に指定可能な値は2の累乗です。それ以外の値を指定することはできません。

-

アライメント数の指定がない場合、デフォルト値として1が有効になります。

[例]

input=a.obj
start=P,D*/200
binary=b.bin(D1bin),c.bin(D2bin:4,_datab)
form=absolute

-

b.binをD1binセクションとして、0x200番地から配置します。

-

c.binをD2binセクション(アライメント数4)として、D1binの後に配置します。

-

c.binデータを定義シンボル_databとしてリンクします。

[備考]

-

form={object | library}またはstrip指定時、本オプションは無効です。

-

また入力オブジェクトファイル指定がない場合、本オプションは指定できません。