-list


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / リストオプション

[指定形式]

-list [= <ファイル名>]

 

[詳細説明]

-

リストファイル出力およびリストファイル名を指定します。

-

リストファイル名を指定しない場合には、出力(または先頭出力)ファイルと同じファイル名で、拡張子がform=libraryまたはextract指定時「lbp」、それ以外のとき「map」のリストファイルが作成されます。

-

-mapオプションと同時指定した場合、セクションの配置アドレスが、使用可能なアドレス範囲を超える場合でも、リンケージ・リスト・ファイルとシンボル情報を出力します。ただし、使用可能なアドレス範囲を超える場合は “**OVER**” と表示します。【V2.06以降】