<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-section_forbid = <sub>[,…]
<sub>: [<ファイル名>|<モジュール名>](<セクション名>[,…])
|
[詳細説明]
- | -section_forbidのサブオプションで指定したセクションの最適化を抑止します。入力ファイル名、もしくはライブラリモジュール名を同時に指定することで、最適化抑止対象をセクション全体だけでなく、指定したファイルに限定することも可能です。 |
[備考]
- | 最適化を使用しないリンク処理では、本オプションは無効です。 |
- | パスを記述した入力ファイルを最適化抑止する場合、section_forbidオプションではファイル名にパスを記述してください。 |