[フック処理設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,フック処理の設定方法については,「2.18  フック処理を設定する」を参照してください。
 
(1)  [フック処理設定]
図 A.14  | プロパティ パネル:[フック処理設定]タブ  | 
 
[各カテゴリの説明]
フック処理に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 
ダウンロード前 
 | 
 
ロード・モジュール・ファイルをダウンロードする直前に行う処理注を指定します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す) 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
テキスト編集 ダイアログによる指定 
テキスト編集 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上で処理を指定することはできません)。 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
128個までの処理(テキスト編集 ダイアログ上の1行が1処理に相当) 
ただし,1処理につき64文字まで入力可 
 | 
| 
 
ダウンロード後 
 | 
 
ロード・モジュール・ファイルをダウンロードした直後に行う処理注を指定します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す) 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
テキスト編集 ダイアログによる指定 
テキスト編集 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上で処理を指定することはできません)。 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
128個までの処理(テキスト編集 ダイアログ上の1行が1処理に相当) 
ただし,1処理につき64文字まで入力可 
 | 
| 
 
ブレーク中のCPUリセット後 
 | 
 
ブレーク中のCPUリセット直後に行う処理注を指定します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す) 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
テキスト編集 ダイアログによる指定 
テキスト編集 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上で処理を指定することはできません)。 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
128個までの処理(テキスト編集 ダイアログ上の1行が1処理に相当) 
ただし,1処理につき64文字まで入力可 
 | 
| 
 
実行開始前 
 | 
 
プログラムの実行開始直前に行う処理注を指定します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す) 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
テキスト編集 ダイアログによる指定 
テキスト編集 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上で処理を指定することはできません)。 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
128個までの処理(テキスト編集 ダイアログ上の1行が1処理に相当) 
ただし,1処理につき64文字まで入力可 
 | 
| 
 
ブレーク後 
 | 
 
プログラムの実行がブレークした直後に行う処理注を指定します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す) 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
テキスト編集 ダイアログによる指定 
テキスト編集 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上で処理を指定することはできません)。 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
128個までの処理(テキスト編集 ダイアログ上の1行が1処理に相当) 
ただし,1処理につき64文字まで入力可 
 | 
 
注  | 次の3つの処理の中から目的に応じた処理の指定形式をテキスト編集 ダイアログに入力します。  | 
 
【処理1】
I/Oレジスタの内容を,数値に自動的に書き換えます。
指定形式:
【処理2】
CPUレジスタの内容を,数値に自動的に書き換えます。
指定形式:
【処理3】
Pythonスクリプト・パス(絶対パス/プロジェクト・フォルダを基点とした相対パス)で指定したスクリプト・ファイルを実行します。
指定形式: