ルネサス
シミュレータを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。
図 2.53
動作環境設定【シミュレータ】(プロパティ パネル)
プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。
2.3.5.1 [接続用設定]タブ
2.3.5.2 [デバッグ・ツール設定]タブ
2.3.5.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ
2.3.5.5 [フック処理設定]タブ