2.3.5.4 [フラッシュ・オプション設定]タブ

マイクロコントローラに搭載されているフラッシュ・メモリのためのオプション設定を行います。

ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・オプションに対応している場合のみ表示されます。

なお,各オプションの設定はこのタブ上では行わず,[フラッシュ・オプション]カテゴリ内[フラッシュ・オプション]プロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることによりオープンする,フラッシュ・オプションの設定 ダイアログで行います([...]ボタンは,デバッグ・ツールと接続している場合のみ表示されます)。

設定内容についての詳細は,フラッシュ・オプションの設定 ダイアログを参照してください。

図 2.61

フラッシュ・オプションの設定 ダイアログのオープン

図 2.62

フラッシュ・オプションの設定(フラッシュ・オプションの設定 ダイアログ)