2.5.2.1
ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する
ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件(オブジェクト情報/シンボル情報の読み込みなど)を変更する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアにおいて,ダウンロードするロード・モジュール・ファイルを選択します。
[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアでは,選択しているロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件が表示されます。
表示される各項目において,設定の変更を行います。
|
オブジェクトをダウンロードする
|
指定したファイルからオブジェクト情報をダウンロードするか否かを選択します。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
オブジェクト情報をダウンロードします。
|
|
いいえ
|
オブジェクト情報をダウンロードしません。
|
|
シンボルをダウンロードする
|
指定したファイルからシンボル情報をダウンロードするか否かを選択します注1。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
シンボル情報をダウンロードします。
|
|
いいえ
|
シンボル情報をダウンロードしません。
|
|
入力補完機能用の情報を生成する
|
ダウンロード時に,シンボル名の入力補完機能のための情報を生成するか否かを選択します注2。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
シンボル名の入力補完機能用の情報を生成します(入力補完機能を使用します)。
|
|
いいえ
|
シンボル名の入力補完機能用の情報を生成しません(入力補完機能を使用しません)。
|
注 1. | シンボル情報をダウンロードしない場合,ソース・レベル・デバッグを行うことはできません。 |
注 2. | [はい]を選択した場合,ダウンロード時間,およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は,[いいえ]を選択することを推奨します。 |
このダイアログでの設定を有効とし,ダウンロード条件が変更されます。