2.5.2.2 ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する

ロード・モジュール・フォーマット以外のファイル(インテル拡張ヘキサ・ファイル(*.hex)/モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot)/バイナリ・ファイル(*.bin))をダウンロード対象に追加する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。

(1)

[追加]ボタンのクリック

[追加]ボタンをクリックすると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの最終行に空欄の項目(“-”)が表示されます。

(2)

追加するダウンロード・ファイルのプロパティ設定

[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアにおいて,追加するダウンロード・ファイルの選択とダウンロード条件を設定します。

表示される各項目において,次の設定を行ってください。

設定を完了すると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリア内の空欄の項目に,ここで指定したファイル名が反映されます。

ファイル

追加するダウンロード・ファイル(インテル拡張ヘキサ・ファイル(*.hex)/モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot)/バイナリ・ファイル(*.bin))を指定します(最大指定文字数:259文字)。

デフォルト

空欄

変更方法

キーボードからの直接入力,またはこのプロパティを選択すると右端に表示される[...]ボタンのクリックによりオープンするダウンロードするファイルを選択 ダイアログによる指定

指定可能値

表 2.1 ダウンロード可能なファイル」参照

ファイルの種類

追加するダウンロード・ファイルのファイル形式を選択します。

ここでは,[ロード・モジュール・ファイル]以外を選択します。

デフォルト

ロード・モジュール・ファイル

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

ロード・モジュール・ファイル

ロード・モジュール・フォーマットを指定します。

ヘキサ・ファイル

インテル拡張ヘキサ・フォーマットを指定します。

S レコード・ファイル

モトローラ・Sタイプ・フォーマットを指定します。

バイナリ・データ・ファイル

バイナリ・フォーマットを指定します。

オフセット

指定したファイルのダウンロードを開始するアドレスからのオフセット値を指定します。

なお,この項目は,[ファイルの種類]に[ヘキサ・ファイル],または[S レコード・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。

デフォルト

0

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

0x0〜0xFFFFFFFFの16進数

開始アドレス

指定したファイルをダウンロードする開始アドレスを指定します。

なお,この項目は,[ファイルの種類]に[バイナリ・データ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。

デフォルト

0

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

0x0〜0xFFFFFFFFの16進数

備考

オブジェクト情報,およびシンボル情報をダウンロードするか否かの指定は,ダウンロードするファイルの種類がロード・モジュール・ファイルの場合のみ行うことができます。

(3)

ダウンロードの際の実行順序の確認

[ダウンロード・ファイル一覧]エリアでの表示順序が,ダウンロードの際の実行順序となります。

順序を変更する場合は[↓]/[↑]ボタンで変更してください。

(4)

[OK]ボタンのクリック

このダイアログでの設定を有効とし,指定したファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(プロパティ パネル[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内に追加したファイル名とダウンロード条件が表示されます)。