2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する

トレース・イベントを設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間の実行履歴のみをトレース・データとして収集することができます。

なお,トレース・イベントは,トレース開始イベントとトレース終了イベントで構成されます。

この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。

 

2.11.3.1 トレース・イベントを設定する

2.11.3.2 プログラムを実行する

2.11.3.3 トレース・イベントを編集する

2.11.3.4 トレース・イベントを削除する

 

注意 1.

トレース・イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。

注意 2.

トレース開始イベント/トレース終了イベントとして設定可能なイベントの種別(実行系/アクセス系)は,デバッグ・ツールにより異なります。

注意 3.

【シミュレータ】
トレーサ動作中は,トレース開始イベント/トレース終了イベントの設定/削除はできません。