ルネサス
トレース機能が開始すると,現在実行中のプログラムの実行過程を記録したトレース・データがトレース・メモリに収集されます(プログラムの実行が停止すると,自動的にトレース機能も停止します)。
トレース機能を使用するためには,あらかじめトレースの動作に関する設定を行う必要があります。
なお,設定方法は,使用するデバッグ・ツールにより異なります。
2.11.1.1 【IECUBE】の場合
2.11.1.2 【E1】/【E20】/【EZ Emulator】の場合
2.11.1.3 【シミュレータ】の場合