FGETC


ファイルから1バイトのデータを読み出します。

[機能コード(R1レジスタ)]

[パラメータ・ブロック(R2レジスタ)]

[パラメータ]

パラメータ

説明

実行結果(出力)

0:正常終了

-1:EOF検出

ファイル番号(入力)

ファイルのオープン時に返す番号

入力バッファ先頭アドレス(入力)

入力データを書き込むバッファの先頭アドレス

[詳細説明]

-

ファイルから1バイトのデータを読み出します。

[使用例]

_fcharget:
        MOV.L       R2,R5           ; R2(ファイル番号)をR5に設定
        MOV.L       #PARM,R2        ; パラメータ・ブロックのアドレスをR2に設定
        MOV.L       R1,4h:5[R2]     ; R1(入力バッファ)をR2+4バイトに設定
        MOV.B       R5,1h:5[R2]     ; R5をR2+1バイト(ファイル番号)に設定
        MOV.L       #01270000h,R1   ; FGETCの関数コードをR1に設定
        MOV.L       #SIM_IO,R3      ; システム・コールのアドレスをR3に設定
        JSR         R3              ; システム・コール
        NOP
        MOV.L       #PARM,R1        ; パラメータ・ブロックをR1に設定
        MOV.B       [R1],R1         ; R1の先頭1バイト(実行結果)をR1に設定
        RTS                         ; 呼び出し元のアドレスに戻る
 
         .SECTION  B,DATA,ALIGN=4
PARM:       .BLKL   2               ; パラメータ・ブロック領域