コード生成は,端子配置表,端子配置図といったレポート・ファイルを出力させることができます。
Windowsの[スタート] メニューからCS+を起動します。
プロジェクトの新規作成(プロジェクトの種類,使用するマイクロコントローラ,使用するビルド・ツールなどの定義),または既存のプロジェクトの読み込みを行います。
マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。
端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。
端子配置図 パネルの各端子に関する情報の記述状況を確認するための表示色を選択します。
レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表,端子配置図)を指定されたフォルダに出力します。