debugger.DebugTool.Change
|
デバッグ・ツールを変更します。
[指定形式]
debugger.DebugTool.Change(debugTool)
|
[引数]
|
|
debugTool
|
変更するデバッグ・ツールを指定します。
指定可能なデバッグ・ツールを以下に示します。
|
|
|
DebugTool.Simulator
|
シミュレータ
|
DebugTool.Minicube
|
MINICUBE
|
DebugTool.Minicube2
|
MINICUBE2(シリアル接続)
|
DebugTool.Minicube2Jtag
|
MINICUBE2(JTAG接続)
|
DebugTool.Iecube
|
IECUBE
|
DebugTool.Iecube2
|
IECUBE2
|
DebugTool.E1Jtag
|
E1(JTAG接続)
|
DebugTool.E1Serial
|
E1(シリアル接続)
|
DebugTool.E1Lpd
|
E1(LPD接続)
|
DebugTool.E2
|
E2エミュレータ(略称:E2)
|
DebugTool.E2Lite
|
E2エミュレータ Lite(略称:E2 Lite)
|
DebugTool.E20Jtag
|
E20(JTAG接続)
|
DebugTool.E20Serial
|
E20(シリアル接続)
|
DebugTool.E20Lpd
|
E20(LPD接続)
|
[戻り値]
デバッグ・ツールの変更に成功した場合 : True
デバッグ・ツールの変更に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | DebugToolで指定したデバッグ・ツールに変更します。
ただし,変更可能なデバッグ・ツールは,使用するデバイスによって異なります。変更可能なデバッグ・ツールは,プロジェクト・ツリーで[デバッグ・ツール]を選択し,コンテキストメニューの[使用するデバッグ・ツール]で確認してください。
|
注意 | 選択エミュレータできないエミュレータも指定できてしまいます。
CS+のデバッグ・ツールで選択できるエミュレータのみ指定してください。
|
[使用例]
>>>debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
True
>>>
|