パフォーマンス計測情報を表示します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】
パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceEventInfoクラスを参照してください)
>>>pi = debugger.Performance.Information() 1 Pythonパフォーマンス計測001 Enable 0x00000200 - 0x00000300 >>>print pi.Enable True >>>print pi.StartAddress 0x00000200 >>> |